This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808AEVM:超声波接收器系统设计

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28, AFE5828, AFE58JD48, TX7316EVM, AFE5808A, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246360/afe5808aevm-design-of-ultrasound-receiver-system

器件型号:AFE5808AEVM
主题中讨论的其他器件:TX7316EVM、 AFE5808A、AFE58JD28 、AFE5828 、AFE58JD48、 AFE5808

海尔勒迪尔斯

我购买了 TX7316evm 电路板。 感谢发送的时间和您的公司的响应。我还需要一个接收器板. 我检查了 AFE5808A EVM 接收器板、TSW1400 EVM 采集板是否适合我的项目。

假设我需要射频通道的原始数据。 对于该采集板、我是否可以通过 MATLAB 软件访问该数据并在 MATLAB 中执行波束形成操作?

如果您能向我介绍一款满足我需求的产品、我将不胜感激。

谢谢!

此致、

阿特费

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atefeh:

    感谢您与我们取得联系、对于响应延迟、我深表歉意。

    是的、您可以通过 MATLAB 访问数据并进行进一步的后处理。  

    下面是 HSDC Pro 的一个小型自动化示例、其中 MATLAB https://www.ti.com/tool/DATACONVERTERPRO-SW

    请注意、我们没有任何有关执行波束形成的超声波 AFE 器件的参考示例。 由用户/客户实施波束形成算法和进行后处理。 此外、我们对于使用 TSW1400和 AFE5808A 进行软件开发没有太多支持、因为我们仅进行与超声波 AFE 相关的硬件开发。

    如果您对通道数量更多的其他器件感兴趣、可以查看以下器件。

    AFE58JD28: https://www.ti.com/product/AFE58JD28 (此器件具有16通道、JESD 和 LVDS 接口以及数字解调器)/

    AFE5828: https://www.ti.com/product/AFE5828 (仅 LVDS 接口)

    AFE58JD48:https://www.ti.com/product/AFE58JD48

    谢谢。此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好
    感谢您的回复
    是可以通过 MATLAB 实时访问数据还是只通过 MATLAB 读取 csv 和 bin 文件来访问原始数据? 

    谢谢和尊重
    阿特费
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atefeh:

    您问的问题与利用 MATLAB 实现 TSW1400自动化有关。  

    遗憾的是、我不是同样的软件开发专家。 我们支持与 AFE 相关的问题。

    让我来联系一下 TSW1400软件开发团队的一些人。 他们或许能够更好地帮助您。 我将继续、将该主题分配给 Jim Seton。 他或许能够更好地回答这一问题。

    如果没有很快得到回复、您可以继续提出另一个线程 E2E、而不标记 AFE5808、而是标记 TSW1400。 然后、负责的团队将能够直接看到该主题并在其中回答该主题。

    谢谢。此致、

    阿比谢克