This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:ADC3424的最大采样率和输出 LVDS 频率

Guru**** 2661185 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247588/adc3424-maximum-sample-rate-and-output-lvds-frequency-of-adc3424

器件型号:ADC3424

在 ADC3424数据表 P.1中、ADC3424器件技术规格注释如下:

"12位、25MSPS 至125MSPS 模数转换器"

另一方面、在 ADC3424数据表 P.5 (建议运行条件)中、其标注如下:

"(3)(默认情况下启用1分频时的时钟分频器)。 "4分频"选项的最大采样时钟频率为500Msps"。

您是说这条注释吗?

我们是否可以使用 ADC3424实现500MSPS 输入模拟信号采样?

如果我们能做到这一点、如何获得 LVDS 输出信号频率?

是3GHz 吗? (这意味着2线500MSPS 12位输出信号500 x 12 / 2 = 3000MHz。)

谢谢你。

菊井义典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshinori:

    最大采样率将是125MSPS。 分压器只允许额外的设计灵活性。 例如、如果您的设计中已经存在250MHz 时钟、则向下两倍即可满足器件的采样率要求。 器件将以分频速率采样。

    谢谢,Chase