This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:示例代码

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246696/ads7953-sample-code

器件型号:ADS7953

您好!

  我需要 ADS7953源代码、

  请任何人帮助我。

 此致  

 维尼格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    正如 Cynthia 之前提到的、遗憾的是、我们目前还没有可用于 ADS7953的源代码可供共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom Hendrick:

        如何配置引脚? 不知道、前几天我进入了嵌入式系统领域。

        我已通篇介绍了 ADS7953数据表。

        请找到适合我的解决方案

    此致  

    维尼施公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    数据表流程图对您没有帮助吗? 最后、您需要先从 CPU 启动一个串行外设接口节点、然后才能与 ADS7953通信。  您能做到这一点吗?