This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681:DAC5681IRGCT 产品问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245572/dac5681-dac5681irgct-product-problem

器件型号:DAC5681

 我们对此产品进行了超声波测试、发现其中一些产品有阴影。 您能帮助我们确认原因吗?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些类型的 咨询需要通过 QEM [链接已删除]发送。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该链接无法打开、这是一个异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请联系您当地的 TI 现场销售或应用代表。 如果您使用的是分销商、如-箭头等、请参考他们。 如果您是通过未经授权的分销商购买的、则很遗憾、我们不能提供支持。

    此致、

    Rob