This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C027:ADC121C027

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247291/adc121c027-adc121c027

器件型号:ADC121C027

我使用的是 SOT 封装、不带警报、地址线为 ADR0。  

读取寄存器0时、我无法接收除0xFF 以外的任何内容。

我怀疑它只是不在转换、FF 是 POR 值。

I2C 事务由簿决定、ADDR 为0xA4、我接收 ACK、我为寄存器写入0、使用 ADDR 0xA5发送重新启动、并读取2个字节。 这适用于各种其他 A2D。

我通过将 ADR0设置为低电平对来自器件的 ACK 进行了测试、但它没有发送 ACK。

我尝试连续读取4个字节、都返回0xFF。

我已将 ADR0尝试为低电平并寻址0xA2、0xA3 -相同的结果- ACK、但无数据。

VIN 的输入为0V。VA 为3.3V、SDA 和 SCL 为3.3V 电平。

如有任何解决这一问题的建议,将不胜感激。

下面的 I2C 事务图像:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的提问!

    如果 ADR0连接到 GND、则硬件地址为0xA2。 如所附的图像所示、0xA2是您在写入指向转换寄存器时使用的地址字节(帧1) 0x00 (帧2)。 为什么要从第3帧的地址0xA3读取呢? 我认为您应该从0xA2读取、因为这是器件的硬件地址、通过将 ADR0引脚绑定到 GND 进行设置。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    萨米哈