This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC09QJ800:数据传输问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC09SJ800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243691/adc09qj800-data-transmission-issue

器件型号:ADC09QJ800
主题中讨论的其他器件:ADC09SJ800

大家好、

3个 ADC09SJ800形成12个分辨率为12位的通道、并通过 JESD204传输数据。  

是否可以同时从三个 ADC 发送数据、如表8-29所示。 JMODE 8 (12位、4/2/1通道、64B/66B)模式以在 SFP+部分中实现数据包到以太网的传输?  

谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    以太网与 JESD 传输不同、因此遗憾的是、这无法直接用于一到三个 ADC。

    谢谢。

    Rob