This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L11:ADC 的电源选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, ADS117L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247740/ads117l11-power-supply-selection-for-adc

器件型号:ADS117L11
主题中讨论的其他器件:TPS7A20

此 ADC 的选择电源是否有任何要求?

例如精度5%或1%、PSRR? 负载调节?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    建议使用低噪声、高 PSRR 线性稳压器以获得最佳性能。  只要保持建议的电压范围、负载调节和精度就不那么重要。

    评估板使用 TPS7A4700器件、可提供出色的 PSRR 和极低的噪音。  另一种低成本替代产品是 TPS7A20固定输出 LDO 系列。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有最小 PSRR 限制指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    ADS117L11已经具有良好的 PSRR、但是为了获得最佳性能、您应该在20MHz 带宽内将电源纹波保持在少于5mVpp。  LDO 的 PSRR 应足够高、能够将外部电源噪声限制在此水平或更低水平。  许多开关电源可能会产生数十 mV 的噪声。  例如、一个纹波为50mVpp 的5V 模拟电源需要一个衰减至少为20dB 的 LDO。

    此致、
    基思