This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:我无法读取称重传感器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247203/ads131m08-i-cannot-read-load-cells

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: LM27762

大家好! 我有一个项目可以读取4个称重传感器、我正在使用具有16个差分通道的 ADS131M08 IC。 我正在连接4个2mV/V 称重传感器与10V 激励。 我使用6个线缆称重传感器。 要读取负载单元的+sense 和-sense 信号(这是相同的10V 的激励),我是用分压器打破信号,这个信号我可以很好地读取,但负载单元信号是不可能的。 我将随附一个有关连接方式的简要示意图。 下面我描述了我要连接称重传感器的 ADS131M08引脚:
AIN0N ->信号-来自负载单元
AIN0P ->负载单元+信号
AIN1P ->信号+感测(10V、通过 R-top 10K 和 R-botton 2K2输入处的分压器激励负载单元)
AIN1N ->信号-检测


如果 ANYOe2e.ti.com/.../8831.schematic.pdfNE能为我提供帮助、Ie2e.ti.com/.../digitalizar.pdf 将不胜感激。 提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio Vieira:

    您能否解释一下以下陈述:

    但无法使用称重传感器信号

    当您尝试读取该信号时会发生什么情况? 您是否未获得数据、还是数据不正确? 如果数据不正确、您能否帮助我们了解您从 ADC 接收到哪些数据以及您希望获得哪些数据?

    请注意、电桥的共模电压大约为5V。 换句话说、SIGNAL+和 SIGNAL-引脚上的绝对电压(相对于 GND)为5V (激励电压的一半)。 但是、ADS131M08的绝对最大额定值仅为 AVDD + 0.3V (请参阅下面的内容)、在您的示例中为3.6V。 因此、您可能会使用大于绝对最大值的电压驱动 ADC、而您可能会损坏 ADC。

    您将需要对信号引线上的输出电压进行电平转换、类似于对感应引线的方式。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,非常感谢你回答我,并愿意提供帮助。 然后、在连接称重传感器感应信号的引脚 AIN1N 和 AIN1P (10Vdc)上、此信号分别通过分压器 R38和 R39、20k 和2K2、我读取的这个信号读取得很好、此信号到达 ADS 的引脚时、分压器后面是1Vdc、 问题在于称重传感器信号、例如、我在工作台电压表上测量该信号、它在0到20mV 左右的范围内变化、 但是、当我将该信号连接到 ADS 的 AIN0N E 引脚 AIN0P 时、该电压电平会降至零、因此读取结果是零。 我已经尝试使用所有类型的 ADS 收益,但总是会发生同样的事情。 总之、我可以很好地读取1V 信号、但我无法读取 mV 信号。 如果我理解、那么这意味着我需要为 mV 信号再安装一个分压器? 再次感谢您愿意回应和帮助我。 直到稍后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio Vieira:

    让我今晚稍后再看看这件事,回到你的身边。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Maurício

    当 Bryan 在旅行时、我可以帮您解决问题。

    设置的问题是、SIG+和 SIG-电压超出了 ADS131M08的输入电压范围。 这就是 Bryan 在上面提到的。 如果使用增益>= 8、则 SIG+和 SIG-上的绝对电压需要<(AVDD - 1.8V)。 在您的情况下、SIG+和 SIG-上的绝对电压将为5V。

    使系统正常工作的唯一好方法是:

    • 将激励电压更改为<=3V。 这会将 SIG+和 SIG-上的绝对电压设置为<=1.5V。
    • 将激励电压更改为+/-5V 的双极激励。 这会将 SIG+和 SIG-上的绝对电压设置为0V。
    • 使用外部高电压 INA 或 PGA 将 SIG+和 SIG-之间的差分信号转换为单端信号、然后可通过 ADS131M08对其进行测量。  

    使用电阻分压器衰减 SIG+和 SIG-信号很可能无法实现所需的结果。

    另请参阅我们有关电桥测量的出色应用手册:
    电桥测量基本指南

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好 Joachim Wuerker,非常感谢您的帮助。 我将选择+-5Vdc 的对称电源、您是否可以通过我的10Vdc 电源提供任何建议的电路来创建+5和-5V 电源? 再次感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Maurício

    我认为这是最好的选择。
    遗憾的是、我不是电源专家、但我认为 LM27762可能是一个整洁的集成解决方案。 但是、它不能直接采用10V 电源。
    如需获得我们专家的更好指导、请随时在"电源管理"e2e 论坛中发布问题。

    此致、
    约阿希姆·武尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的关注。 我将执行该操作。 我要打开一个有关源代码的新问题。 再次不得不这么做。