This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:差分模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248121/tla2024-differential-mode

器件型号:TLA2024

您好!

我们需要确认我们的观察结果:

 对于 TLA2024、如果我们配置输入多路复用器 AINP = AIN0、AINN = AIN1、则无法读取正确的差分输出。 是否建议在差分模式下使用 AIN0和 AIN1通道?

2.在数据表中另外注明、AIN0和 AIN1可以差分测量为 AIN3。如果正确、我们能否在差分模式下使用 AIN0和 AIN3通道?

谢谢!

阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    AINP = AIN0和 AINN = AIN1是 TLA2024的默认差分输入组合。  因此、该组合应该和数据表配置寄存器设置中显示的任何其他多路复用器组合一样有效。

    施加任何输入电压时、必须确保电压处于 ADC 的输入范围之内。  我们看到的最常见问题是将交流工作台电源施加到超过器件绝对最大额定值的输入端。  相对于接地端施加的差分电压必须等于或小于 VDD。  测量 AINP 对地和 AINN 对地的电压、以确保电压在输入范围内。  

    您能否更详细地解释与输入相关的内容、预期结果以及您看到的结果?

    此致、

    鲍勃 B