This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ADS1602:ADS16xx 器件中有哪些基准选项?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1626, ADS1602, ADS1601, ADS1625, ADS1606, ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248785/faq-ads1602-what-are-the-reference-options-in-the-ads16xx-devices

器件型号:ADS1602
主题中讨论的其他器件: ADS1601ADS1606ADS1605ADS1625、ADS1626

ADS1601、ADS1602、ADS1605、ADS1606、ADS1625、CC13xx 器件推荐的 有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS16xx 系列数据转换器具有内部基准、也可与外部基准配合使用。  如果使用内部基准并在低于-20C 时重启器件、基准可能无法启动。  确保在低于-20C 的温度下正确启动内部基准的最简单方法是在 VCAP 与 AVDD 之间包含一个50k Ω 电阻器。

    请参阅 TI 应用手册 ADS16xx 基准选项以获取更多详细信息和其他建议。