This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08200EVM:为何使用 SN74AVC16244DGGR 缓冲器/驱动器?

Guru**** 2770655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248108/adc08200evm-why-use-the-sn74avc16244dggr-buffer-driver

器件型号:ADC08200EVM

大家好!

我有一个简单的问题、但我无法理解。 为什么此 EVM 在 ADC 数字引脚和数据输出之间使用 SN74AVC16244DGGR 缓冲器? 我们不能直接将 ADC 数字引脚连接到数据输出?

提前感谢您。

此致、

João ó n Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!João

    是的、您可以将 ADC 的数字引脚直接连接到数据输出。 客户 EVM 具有缓冲器、因为连接客户 EVM 和采集解决方案的走线相当长、并且添加了缓冲器以补偿损耗。  

    此致、

    内拉伊