This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771EVM:VNEG_IN 和 VPOS_IN 以及降压/升压配置上的保护 TVS

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, DAC8771, DAC8771EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1236898/dac8771evm-protection-tvs-on-vneg_in-and-vpos_in-and-buck-boost-configuration

器件型号:DAC8771EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8771、DAC8775

尊敬的团队:

我将设计4-20mA 三线电流环路接口。

为了降低输出级的功率耗散、我将使用降压-升压集成级。

按照 DAC8771 (SLASEE2 - 2018年2月)第66页中报告的注释、我认为正确的配置是图130中显示的配置、其中 VNEG_IN 连接到0V、我是对吗?

如果这是正确的连接、我还认为我必须禁用降压-升压的负桥臂、因为由于单极输出类型(4-20mA)不使用、所以在寄存器0x07中我必须使用 PNSEL[1.=]=01、对吧?

关于 VPOS_IN 上的保护 TVS、从 DAC8771EVM 原理图中、有一个名为 R2 (10R 0603)的电阻、其目的是限制输出电容器 C1中的电流、以在输出出现电压尖峰时限制压降?

谢谢、此致。

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    在 DAC8771的设置中、禁用图130中所示的降压/升压转换器的负桥臂是正确的。 VNEG_IN 连接到0V、您可以将 PNSEL 设置为01以启用正极臂、但禁用降压/升压转换器的负极臂。

    作为警告、我最近在 VNEG_IN 不等于0V 时尝试了此设置、并且功耗出乎意料地高。 我不确定这是否是设置中的问题、或者更确切地说、该器件并不意味着具有外部负电源(相对于接地)。 此时、我肯定会使用 EVM 来测试您自己的用例(VNEG_IN 等于接地)。 我将尝试做同样的事、但我认为使用 VNEG_IN 作为接地应该是一个有效的用例。

    带 C3和 C5的 EVM 上10Ω Ω 的 R2用作降压/升压的缓冲器电路。 这有助于减少开关中的过压尖峰。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph、

    关于连接至0V 的 VNEG_IN 敬请告知、鉴于输出仅为单极(在本例中为4-20mA 电流输出)、是否是有效的解决方案、或者更好地使用 VNEG_IN。

    实际上、我有一个非常小的板(直径为49mm)、4层、这里是一个屏幕截图:

    因此、我必须仔细评估是否需要安装所有降压/升压元件、或仅将 VNEG_IN 连接到0V、我是否已经放置了所有元件、因此无论在哪种情况下、我都可以正确配置评估板。

    有关下面此处 DAC 部分的实施原理图的详细信息、如果我要将 VNEG_IN 短接至地、我可以将 C13、C15作为0r 使用。

    提前感谢您抽出宝贵时间使用 EVM 测试此解决方案、我期待您在此方面提供值得赞赏的反馈。

    此致。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、昨天没机会用 EVM 来看看。 我应该能够在今天晚些时候讨论这个问题。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、请告诉我、这样我就可以进一步改进 PCB 构建。

    感谢您抽出宝贵时间!

    此致

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经快速了解了 EVM、当 VNEG_IN 接地时没有看到任何额外的电流消耗。 它在测试中消耗的电流与我针对电流输出运行的电流大小相同。 当我将其设置为电压输出时、它也会消耗相同大小的电流(尽管存在较大的零代码误差、因为输出缓冲放大器现在具有0V 作为负电源)。 我认为、在不使用负降压/升压功能时将 VNEG_IN 接地应该没有问题。

    我认为原理图看起来不错。 原理图 看起来像 EVM、我认为该 EVM 适用于许多应用。 我想注意的是、我们在 EVM 上使用的是 Wurth 74408943101电感器。  从 µH 表中可以看出、外部电感器的建议值为100 μ H、电感器峰值电流至少为500mA。 峰值电感器电流的额定值应是500mA 或更高、在峰值电流时具有20%的电感容差。 我不知道你在使用什么,但你会想要遵循这个建议。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢约瑟夫的大力支持!

    此致。

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    关于 DAC8771RGZT 的另一点是、如果我们使用3.3V 的微控制器电源、我们是否能够正确驱动 DAC 的输入引脚、并特别参考 SDIN、SDO、SCLK 和/SYNC 引脚?

    从数据表中7.3的观点来看

    谢谢、此致。

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    从数据表来看、看起来微控制器即使在电源以3.3V 电压运行的情况下也应该能够发送数据。 DAC8775 VIL 值是最小2V、我想微控制器输出能够支持这一点。

    然而、微控制器能否容忍 DAC8775的数字输出? 数字输出高电压可能为5V。 我不知道 SDO 的最大电流是多少、但会担心它可能会损坏微控制器。

    约瑟夫·吴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph、

    从微控制器数据表 PIC16LF18446中、我可以看到

    然后、如果 DAC 数字引脚的输出电压高达5V、微控制器将会损坏、因此如果需要使用此模型、我必须在输入保护二极管中添加一个电阻分压器或限制电阻电流、或者更好地选择可以 由5V 电源电压供电。

    谢谢、此致。

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    您注意到这一点很好。 虽然电阻器可能有所帮助、但我认为数字电平转换器对于该应用会很有用。

    约瑟夫·吴