This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320-HT:ADS8320SHKQ DAC 在3.3V 电源电压时的 VIH、VIL、VOH、VOL。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248496/ads8320-ht-vih-vil-voh-vol-for-ads8320shkq-dac-at-3-3v-supply-voltage

器件型号:ADS8320-HT
主题中讨论的其他器件:ADS8320

ADS8320SHKQ DAC 仅指定了2.7VDC 电源下的最小 VOH = 2.1V、而没有指定3.3V 电源下的值。 在我的设计中、我将使用3.3V 电源、这不能为 DSP SM320F28335GBS 的 VIH 输入提供非常大的噪声裕度 。 您能 在3.3V 电源电压下为我提供 VIH、VIL、VOH、VOL 数据吗?  

谢谢。

Nischitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nischitha,

    在 ADS8320上、Vil 和 Vol 数值不会随3.3V 改变。  VIH 将为2.3、VOH 将为2.6V