This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953是否支持 TI 模式?

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247834/ads7953-does-ads7953-support-ti-mode

器件型号:ADS7953

您好!

ADS7953是否支持 STM32上提供的 SPI TI 模式?

TI 模式在 SCLK 的上升沿更改 MOSI 状态、但 ADS7953在下降沿更改 MISO 状态。

我认为任何 TI 组件都支持 SPI TI 模式、但似乎不适用于这个模式。

或者是否有类似的组件可以处理 SPI TI 模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    NSS:从器件选择。 这是用于选择从器件的可选引脚。 该引脚‘"片选"功能、让 SPI 主器件与从器件单独通信、并避免数据线路上发生争用。 从 NSS 输入可由主器件上的标准 IO 端口驱动。 如果启用、NSS 引脚也可用作输出(SSOE 位)、如果 SPI 在主器件配置中、则会驱动为低电平。 通过这种方式,连接到主 NSS 引脚的设备的所有 NSS 引脚都会看到低电平,并在配置为 NSS 硬件模式时成为从器件。 当配置为主模式时、NSS 配置为输入(MSTR=1且 SSOE=0)并且如果 NSS 被拉低、SPI 会进入主模式故障状态:MSTR 位被自动清零、并且器件被配置为从模式(请参阅第28.3.10节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的答复、但我更希望了解 ADS7953是否处理 SPI TI 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我告诉同事的、ST 过程中的模式更像是"帧同步"模式、它不是真正的 SPI 接口。  NSS 可用作与 ADS7953进行单次传输 SPI 主器件事务的芯片选择。  如果使用"TI 模式"、则会松散 SDI 和 SDO 的 LSB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。