This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:ADS7128 I2C 地址选择电阻器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-ADS7128, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248338/ads7128-ads7128-i2c-address-selection-resistors

器件型号:ADS7128

ADS7128数据表指出、应将 I2C 地址选择电阻器连接在 DCAP 引脚和接地之间。 BP-ADS7128 BoosterPack 插件模块用户指南中的原理图显示了 AVDD 和接地之间连接的 I2C 地址选择电阻器。 哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    欢迎来到我们的 E2E 论坛!  ADS7128EVM 使用地址10h、因此未组装电阻器。  如果计划使用8个设备地址的完整补码、则应使用 DCAP 引脚而不是 AVdd。