This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7066:从外部使用内部基准电压

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248249/ads7066-using-internal-reference-voltage-externally

器件型号:ADS7066

团队、您好!  

我的客户希望在外部使用内部基准电压。 此 IC 旨在为外界提供内部电压基准。  

如果是、那么可以在 Vref 引脚上消耗多少电流。  

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的发帖。

    通常、ADC 的内部基准电压不用于直接驱动其他电路。 最好使用另一个分立式缓冲器来提供更多电流并分离其他电路引起的任何噪声或瞬态。

    我们不指定或表征内部基准缓冲器的负载电流。 如果您希望估算该值、只需使用源表装置添加一个小电流负载并监控电压即可。 最终、电压将随着负载电流的增加而崩溃。  

    此致、

    瑞安