您好!
基于数据表中的下表。
如果模拟输入= 4.096V、
-典型 INL 误差= 0.9ppm *4.096V= 3.686uV
-典型偏移错误= 30uV
-典型增益误差= 200ppm * 4.096 = 819.2uV
因此、总误差= INL 误差+偏移误差+增益误差= 852.886uV。
如果模拟输入= 1V、
总误差= INL 误差* 1/4.096 +偏移误差+增益误差* 1/4096。
请检查我的计算结果是否正确。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
基于数据表中的下表。
如果模拟输入= 4.096V、
-典型 INL 误差= 0.9ppm *4.096V= 3.686uV
-典型偏移错误= 30uV
-典型增益误差= 200ppm * 4.096 = 819.2uV
因此、总误差= INL 误差+偏移误差+增益误差= 852.886uV。
如果模拟输入= 1V、
总误差= INL 误差* 1/4.096 +偏移误差+增益误差* 1/4096。
请检查我的计算结果是否正确。

您好、Liping、
INL 是满量程范围的百分比、而不是输入电压电平。 对于使用4.096V 基准的 ADS127L11、满量程范围为+/-4.096V、或 FSR=8.192V。
典型 INL = 0.9ppm、Vref=4.096V、INL (UV)= 0.9ppm* 8.192V = 7.373uV 此误差不随输入电压电平而变化。
典型偏移= 30uV
典型的增益误差是正确的:GE = 200ppm*4.096V (输入电压4.096V)= 819.2uV
此外、由于增益误差、失调电压误差和 INL 误差不相关、更现实的计算方法是将这些值加在一起(统计总和):

请查看该 TI 高精度实验室演示文稿、其中更详细地讨论了该方法:
总体典型未调整误差(无校准)= SQRT (7.373^2 + 30^2 + 819.2^2)= 819.8uV。
对于模拟输入电压= 1V:
总体典型未调整误差= SQRT (INL^2+偏移^2 +(200ppm* 1V)^2)= SQRT (7.373^2 + 30^2 + 200^2)= 202.372uV
此致、
N·基思
精密 ADC 应用