This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容测量

Guru**** 2560760 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248345/capacitance-measurement

主题中讨论的其他器件:FDC1004

您好!

我想测量100nF 到1000nF 范围内的电容。 我发现 FDC1004等一些器件用于将电容值转换为数字值、并提供输出作为输入电容的测量。 但是、这些 IC 的输入范围以 pF 为单位。 这些设备是否能够在 uF 和 nF 范围内进行测量。 如果不是、请推荐一个合适的器件来测量100nF 至1000nF 范围内的输入电容。

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 输入电容的来源是什么? 您是否需要准确的电容值、或者您是否只是在寻找电容变化?  

    谢谢!  

    贾斯汀·比格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    该应用正在对工业器件进行自动化测试。 我们需要测量 PCB 测试点的电容。是的、我们需要每次都测量引脚的电容、以便准确地做出决策(精度为1%)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们的 FDC 产品系列中没有任何东西可用于该范围相同的此用例。 FDC1004是我们测量确切电容值的最佳器件、但它仅限于115pF 的最大输入电容。  

    此致、  

    贾斯汀·比格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看到你拒绝了答案。 在该线程上、我们还有什么可以为您提供帮助吗?  

    此致、  

    贾斯汀·比格尔