This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS825:外部基准

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249002/ads825-external-reference

器件型号:ADS825

我需要 使用电压基准 IC 为 ADC ADS825提供外部基准。 我将 Vs 设为+5V、需要从外部调节电阻和 REFB。 请提供该电路的参考方案。 另请说明所附连接是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopika、您好、

    请提供您计划应用于 REFT/B 引脚的电压、随附的示意图未指明。

    否则、这看起来是正确的。 不幸的是,这个设备非常旧,我们没有任何人离开团队,甚至任何评估砖来验证他的电路。

    是否有您需要使用外部基准电路的原因? 而不是内部基准?

    THX:

    Rob