This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:ADC3424的 LVDS 数字输出电压规格

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249542/adc3424-lvds-digital-output-voltage-spec-of-adc3424

器件型号:ADC3424

在 ADC3424数据表7.12数字特性中、遵循 LVDS 接口规范、

VOPH (高电平输出差分电压)最小值:280、典型值:350、最大值:460 (mV)

VODL (低电平输出差分电压)最小值:-460、典型值:-350、最大值:-280 (mV)

VOCM (输出共模电压)=典型值1.05V

我想知道为什么 VOCM 没有"MIN"和"MAX"规格。

我的理解是 ADC3424 LVDS 输出的电压范围如下所示、

最小值:1.05V-0.46 (V)

最大值:1.05+0.46V

输入和输出电压摆幅已包含在此电压范围内。

对吗?

谢谢你。

菊井义典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshinori-San:

    遗憾的是、这是一个较旧的器件、我们没有最小/最大 VCM 数据。

    该器件具有特定于 LVDS 的接口。

    此致、

    Rob