This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电平 DRDY

Guru**** 2535130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, ADS1256, CD74HC4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249356/drdy-in-high-level

主题中讨论的其他器件:LM2596ADS1256CD74HC4067

大家好!

我用一个 ADS1256模块来开发一个项目。 在此项目中、我将使用 LM2596模块(将12V 转换为5V)、ESP32模块和多路复用器 CD74HC4067模块(多路复用其他 sinals)。
我制作了一个包含单个模块的分线板、以便在购买每个组件之前进行测试、并使用所有组件构建我自己的电路板。

事实证明、当我通过 LM2596 (5V)为 ADS 供电时、它正在燃烧其通信、使其 DRDY 处于高电平、VREFP 将其输入电压降低至1V (2.5V 至1V)。 但是、当我测试完我的电路板后、通过 ESP32 USB 为其供电、一切都正常。

有任何疑问,为什么会发生,如何纠正它(如果 ADS 未被烧毁)?

我使用的 LM2596模块:

我将使用的 ADS1256模块:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    您能否将分线板的原理图张贴在后?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、但我需要删除一些部分。

    我相信这是我的 ADS1256模块的原理图:


    这是我的分线板的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugo:

    感谢这些雨果。  

    您是否可以将电路放在上面并使用 LM2596?

    谢谢。

    安德鲁