This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:ADS1261直流测量外部基准电源

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1246202/ads1261-ads1261-dc-measurement-external-reference-power-supply

器件型号:ADS1261

嘿、Bryan、

我使用 INPMUX 进行直流测量:温度传感器(~0.200±0.001) V

                          REF: 内部 AVSS/AVDD/     实验室电源(5V)

进行测量时、我看到强振荡、这只有在我使用外部电源时才会发生。 使用评估板板板板板板电源时、我没有看到振荡。

实验室电源5V  和  REF:5V 实验室电源

9V 电池电源 和参考:AVDD/AVSS

外部电源                        和              评估板电源:

有问题?

为什么只有使用外部电源时才会出现振荡? 是否需要将电源连接到其他某个位置(目前是 AIN0和 AIN1)。

此致、

马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    您在哪里将外部电源连接到 EVM? 您能描述并发送图片吗?

    您正在使用的实验室电源的型号是什么?

    完整的系统设置是如何完成的? EVM 是否已插入笔记本电脑? 如果是、是将笔记本电脑插入墙壁以便供电、还是悬空? 例如、您可能有接地回路、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    -外部电源与传感器(振荡桥接)连接,在 AIN0和 AIN1上被设置为 REF。 (简单来说:电源仅与 EVM 上的 AIN0和 AIN1连接。

    -仅一个标准实验室电源(PEAKTECH 6225 A  Labornetzgerät、0 - 30 V、0 - 5 A、稳定度)

    - EVM 已插入笔记本电脑、而笔记本电脑已插入墙上。

    我认为我们没有 接地回路、因为我在连接9V 电池作为电源时看到了同样的效果。

    是否应该在 EVM 上的其他位置连接外部电源?

    此致、

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    1. 为了说明这一点、您有一个5V 实验室电源、您将其连接到电桥和 ADC VREF (AIN0和 AIN1)、并且您会看到振荡。 但是、你是在使用 EVM 电源(通过 USB)来为实际 ADC 供电、对吗?
    2. 然后使用9V 电池为电桥供电、并使用 AVDD/AVSS 作为 ADC VREF
      • 您是否看到与之前设置中相同的振荡? 您展示的图在第一次设置和第二次设置之间看起来有所不同、尤其是因为一个转换为温度、而另一个转换为伏特并使用 EVM 软件
      • 在本例中、AVDD 和 AVSS 由 EVM 电源电路通过 USB?
      • 当您用9V 进行励磁时、如何调节电桥输出电压? 电桥无负载输出电压将为4.5V、对于 ADS1261来说太大、除非您以某种方式将该电压电平降低
    3. 您是否能够使用与电桥/VREF 相同的电源为 ADC 供电? 至少在您使用实验室电源的第一个设置中?
    4. 在此测试期间、您是否仍在使用桥式斩波/交流激励功能? 如果是、您能否将其关闭并查看性能是否发生变化?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是

    2.-不是完全相同的振荡,但在理论上,我应该看不到。

       -是

       -如果我向惠斯通电桥施加9V 电压(我的温度传感器),我得到一个接近0.2V 的电压。 如果我施加5V 电压、我得到的电压会稍微低一些。

    3.如果我使用电路板的励磁信号、那么我使用同一个电源(USB)为 ADC 供电、而这些测量结果不会显示振荡。 对于第一种设置、搭接电源仅为电桥供电。 VREF 来自 EVM、输入来自电桥(~0.2V)

    4.否、不使用其中任何一项

    此致、

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    我在上一篇文章中不清楚

    电桥空载输出电压将为4.5V,该电压对于 ADS1261来说太大,除非您以某种方式将此电压电平降低[/报价]

    当激励电压为9V 时、电桥空载共模电压将为4.5V。 在这种情况下、差分电桥电压将为0V、但当电桥完全平衡时、电桥(+)和(-)引线上的绝对电压将为4.5V。 这对于 ADC 在大多数情况下都不能支持-请参阅数据表中的公式5

    您是否能够使用与桥接器/VREF 相同的电源为 ADC 供电? 至少对于您使用实验室耗材的首次设置?

    我在这里问您是否可以使用实验室电源:电桥、ADC 和 VREF 为整个装置供电。 这需要对 EVM 进行一些微小的修改。 我想知道不同电源之间的相互交互是否存在问题

    另外、您为什么要使用实验室电源为电桥供电、但还要使用 ADC 模拟电源作为基准? 这样就无法再获得比例基准电压的优势、因此激励电压的任何误差都将出现在输出中。 您的实验室电源似乎没有很高的性能。

    -Bryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我与一位专家讨论了这个主题、没错、共模电压超出了 ADC 范围。 这就是我产生这些振荡的原因。  

    非常感谢您的耐心等待和快速回答。 继续保持良好的工作

    此致、

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    很高兴我们能很快帮你解决这个问题

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Bryan、

    我仍有问题  

    当我连接外部电源(如上所述)时、我保持在输入 ADC 范围并拥有一个公共接地时可以消除振荡。

    当我将接地连接到 J4的 GND 时、EVM 的接地似乎可以正常工作。

    这样做是否正确?

    如何通过外部电源为所有(传感器和 EVM)供电? 您提到了一些修改... (您能指出一下手册章节的方向吗)。

    此致、

    马塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcel Beck:

    从外部电源为 ADC 供电的最直接方法是连接到 AVDD 引脚之前的测试点。 下图显示了这种情况:

    您还必须移除 R33。

    EVM 上还有用于施加外部电源的电路-如果您要选择此选项、请参阅图20。

    一般而言、如果您选择外部电源、则只需遵循原理图、确保为需要供电的所有设备供电。