This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:使用两个 DAC161S997来传输温度和湿度

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248224/dac161s997-use-of-two-dac161s997-for-the-transmission-of-temperature-and-humidity

器件型号:DAC161S997

你好。

我正在尝试通过3根导线传输温度和湿度、即+LOOP、-LOOP_TEMPERATURE 和-LOOP_HUMIDITY。

它们分别运行良好、但当我将它们并联时、它们无法正常工作。 电流输出被调节:

例如、如果我想让9mA 流过温度环路、让16mA 流过湿度环路、我就会得到两个相同的电流、即16mA。

它始终或多或少地为较高的输出均衡。

我附上了我的原理图。

是否无法将2个 DAC161S997用在相同的 LOOP+和相同的接地端? 我应该如何连接他们、使他们正常工作?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    您看到的问题肯定来自具有共用接地的两个器件。 为了控制回路电流、接地基本上设置为高于连接到 LOOP-的 OUT 引脚的电压。 这是数据表正面的简化版原理图。


    DAC 电流将电流驱动进入80kΩ Ω 电阻器、而此电流由驱动40Ω Ω 电阻器的运算放大器获得增益。 40Ω Ω 电阻器可设置环路的电流。 因此、COMA (或接地)之间的电压可变为 OUT 端的电压。 这是设置回路电流所必需的。

    对于多个器件、您需要在两个 DAC161S997之间进行隔离式接地。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你说的对,我不是很喜欢你。"

    那么、我的问题是无法解决的? 我需要传输两个4-20mA 变量、我只有3根导线、一根用于源极的正极、另一根用于环路。
    但是根据您向我解释的内容、每个强度都会导致每个电阻中产生不同的压降、因此电路的基准将发生变化...

    是否有可以用于解决此问题的集成电路或电路? 一个具有两个输出的 IC?
    是否仅用3根导线就无法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我有一个很好的简单解决方案。 通常、您可以使用两个单独的 DAC161S997发送器、但不能共享公共接地。 使用通用控制器、只需为通信插入一些数字隔离。 如果您将其视为两个隔离式解决方案、那会更容易一些。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用2个 LDO? 是否为每个 DAC 各一个、并为微控制器分离2个 COMA 引脚并连接 COMD?

    您能否以某种方式处理 DAC 的 COMA 和 COMD 引脚、以便不会出现问题并避免使用隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是 COMA 和 COMD 应该是相同的电压电位。 您不能仅将 COMA 和 COMD 分开。 我认为隔离是唯一的解决方案。 最后、对于每个器件、您需要环路独立低于 COMA 和 COMD、COMA 和 COMD 不应分离。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢你的帮助