This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204:可与 DAC63004互换?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63004, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249369/dac63204-interchangeable-with-dac63004

器件型号:DAC63204
主题中讨论的其他器件:DAC63004

您好!

 DAC63204RTER 和 DAC63004RTER 能否在不修改固件的情况下互换使用、或者这两种器件之间是否存在功能差异?

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    是的、它们可以互换使用。 如果从 DAC63204转 DAC63004、则无需进行任何更改。 如果您从 DAC63004转 DAC63204、那么您唯一无法使用的功能是深度睡眠断电模式。  

    此致!

    卡琳恩