This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M03-Q1:与 ADS131M03的 CT 连接指南-Q1

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M03-Q1, ADS131M03, INA236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242517/ads131m03-q1-guidance-for-ct-interfacing-with-ads131m03--q1

器件型号:ADS131M03-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131M03INA236

尊敬的社区:

我们目前正在开发一种超低成本的电流监测器、专为印度的微型和小型工业所有者设计。 我们的目标是确保设备价格保持在12美元的范围内。

经过仔细考虑、我们选择 ADS131M03-Q1作为我们的主 ADC、用于连接 MCU 以分析电流消耗信号。

为了测量电流、我们选择了具有33Ω Ω 负载电阻器和85Ω Ω DCR (直流电阻)的高精度电流互感器(CT)。 此 CT 在30A 下提供0.4V 输出、60A 下提供0.8V 输出、同时考虑到额定负载电阻、在10A 至60A 测量范围内保持0.2%的精度。 以下是电流互感器规格。

在这方面,我们非常感谢社会人士就下列事项提供指引:

  1. ADS131M03在增益为1、2和4且输入阻抗为330 kΩ 的情况下运行、CT 和 ADS131M03之间是否需要额外的缓冲器?

  2. 我们也希望了解在该特定设置中针对保护电路提供的任何建议指导、前提是实施成本经过优化。

我们欢迎您提供任何形式的支持和指导。

感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    谢谢、我将详细介绍并尽快与您联系。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    感谢您的耐心等待、请查看下面的回复:

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dale、

    我们发现了 INA236、这似乎是满足我们电流和电压监控需求的有希望的解决方案。 该器件能够同时测量电流和电压、并提供功率读数、所有这些都可通过 I2C 接口实现。

    与使用多个 ADS131M03器件进行单独的电流和电压测量相比、INA236似乎是一个更实惠且更方便的选择。 不过,我们会在作出明智的决定时寻求指引。

    我们的特定查询涉及使用单独的电流互感器(CT)作为电流测量的输入源、以及使用单独的电压互感器(PT)和适合的电阻分压器网络进行电压测量。 我们打算在此配置中使用 INA236 (或类似的内置 ADC 功率监控器)来监控电流范围为5A 至90A 且电压范围为230VAC 至480VAC 的三相电机上的电流和电压。 使用变压器的目的是将测量系统与大电流侧隔离。

    我们非常感谢您在以下方面的专业知识和建议:

    1.将 CT 用作电流测量的输入源、并将 PT 与 INA236结合使用、通过合适的电阻分压器网络进行电压测量、是否可行? INA236的引脚排列看起来不支持单独的电压引脚。  
    2.在实施此配置时,我们应该注意哪些关键注意事项和挑战?
    3.在该设置中是否有任何特定的指南或最佳实践来确保使用 INA236进行准确可靠的电流和电压测量?

    我们期待您根据您的经验提供见解和建议。 此外、如果需要任何具体的详细信息或说明来更好地解决我们的问题、请告知我们。

    提前感谢您的宝贵帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreeneet:

    我不是 INA236的专家、这是一个数据转换器论坛、您可以在 放大器论坛上询问有关 INA236的问题。 对于 ADS131M0x ADC、CT 通常用于测量电流、您可以使用 PT 或仅使用电阻分压网络来测量电压。  我们发布了许多基于 ADS131M0x ADC 的电流和电压测量参考设计、以下是其中之一:

    使用独立 ADC 且具有成本效益的三相 CT 电量计参考设计

    如果您仍然对独立 ADC 解决方案感兴趣 并且对 ADS131M0x ADC 有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、此致(&R)、

    戴尔