This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:数据寄存器不't 更新

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250387/dac53608-data-registers-don-t-update

器件型号:DAC53608

您好!

我当前正在编写一些固件、以使用 Microchip 的一些 I2C 代码来控制 DAC53608。 在探测输出电压之前、我希望看到、在对数据寄存器进行 I2C 写入后、可以读回相同的值。 一些逻辑捕获显示这些字节由3608进行 ACK。 但当我触发读取时、我只看到从 DAC 读回了0x00。 大家对此有什么想法吗?  

为了便于参考、我尝试对 I2C SCL 使用400kHz 和100kHz。 我们的 LDAC 与 GND 相连、而 VCC 与 VREF 在3.3V 下连在一起。 我在写入字节[0x48 (从器件地址) 0x08 (寄存器 A) 0x02 (MSB) 0x6C (LSB)]时、每个字节都要进行 ACK。 但是、当我读取(再次使用 ACK)时、我只会获得[0x00 0x00]。 希望我们的阅读和写入工作正常,有一些缺陷。 对于读取、我从从从从器件地址开始、R/W 为0表示写入、然后下面的字节是我们要读取的寄存器(0x08)、接下来、我们发送重复的启动、后跟从器件地址、R/W 设置为1表示读取。 在此之后、DAC 会使用0x00进行响应。

任何见解都很有帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    数据寄存器是只写的(在下图的 TYPE 列中由 W 表示)。 您需要探测输出以检查输出电压。  

    掉电位看起来为 R/W。 您可以尝试读回这些寄存器以及状态寄存器中的器件 ID。  

    如果 DAC 确认每个字节、则您的写入可能没问题。

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、您是对的! 感谢您的帮助