This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5688:PLL 时钟模式

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, DAC5687, DAC5686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1240998/dac5688-pll-clock-mode

器件型号:DAC5688
主题中讨论的其他器件: DAC5687、 DAC5686

您好

IM 在 PLL 时钟模式下使用 DAC5688、CLK1 = 250MHz、CLK2 = 250MHz、PLL 上所需的频率为500MHz (intp x2)。 其中 M = 4、N = 2。 有时我在我的正弦信号上看到干扰或噪声。 我对 PLL 的参考时钟有疑问。

如果 CLK1为250 MHz、PFD 上的输入已经超过最大频率(160 MHz) ? 或者这个参数用于反馈。


此方框图来自下一个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slwa040a/slwa040a.pdf。 仅当 CLK2不用于 DAC5686和 DAC5687时。 DAC5688也是如此?  

此致、

Juan Camilo Peña í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    在 PLL 模式下使用 DAC 时需要 CLK2。 这是参考时钟。 经过 N 分频器后、PFD 频率为 CLK2。 在本例中为125MHz、这低于160MHz 的最大 PFD 频率要求。 您的问题可能与用于 LPF 的器件有关。 访问 TI 网站上的 DAC5688产品文件夹并下载 DAC5688 LPF 计算器、以帮助您选择滤波器器器件。 此外、建议根据数据表设置您的 PLL_GAIN ="10"和 PLL_RANGE ="0011"、同时 VCO 以500MHz 运行。  

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、感谢您的回答。

    看一下 LPF 计算器、实际上我们有 EVM 设计。

    这是我们的 DAC 输出、并用示波器进行测量  (CHA =黄色、CHB =紫色)  

    有时、当我们在 CHB 上更改频率时、通道 A 看起来很 嘈杂以查看下一个图像。

    为了解决此 问题、我们将通过 SYNC 引脚(配置23 -> 0x08)同步 FIFO、这可以解决该问题、因此我们  每次更改两个通道的频率时都要同步 FIFO、但我们不认为这是最佳解决方案。

    谢谢。此致。

    Juan Camilo Peña í a A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Juan、  

    您目前是刚刚使用 NCO 来生成这些音调、还是通过 FPGA 向 DAC 发送数字化正弦波? 好奇当您更改频率时会做什么。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们正在使用 FPGA 产生数字化波、 我们正在 监控这些 FPGA 输出 、 寻找 ILA、并显示无噪声的信号。

    此致、

    Juan Camilo Peña í a A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Juan、  

    因此、简单地说、当更新频率时、只有 DAC 的输入数据会发生变化。 DAC 本身未修改任何寄存器、因此在将输入数据流更改为在 DAC 输出端生成不同的频率时、您可以看到这种行为。

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Matt、DAC 不会改变任何寄存器。

    这是寄存器映射配置:

    0x01 0x0D //CONFIG1 
    0x02 0x48 // CONFIG2
    0x03 0x00 // CONFIG3
    0x04 0x00 // CONFIG4
    0x05 0x90 // CONFIG5
    0x06 0x00 // CONFIG6
    0x07 0x00 // CONFIG7
    0x08 0x00 // CONFIG8
    0x09 0x00 // CONFIG9
    0x0A 0x00 // CONFIG10
    0x0B 0x20 // CONFIG11
    0x0C 0xA6 // CONFIG12
    0x0D 0xA6 // CONFIG13
    0x0E 0x00 // CONFIG14
    0x0F 0x2D // CONFIG15
    0x10 0x00 // CONFIG16
    0x11 0x00 // CONFIG17
    0x12 0x00 // CONFIG18
    0x13 0x00 // CONFIG19
    0x14 0x00 // CONFIG20
    0x15 0x00 // CONFIG21
    0x16 0x00 // CONFIG22
    0x17 0x08 // CONFIG23
    0x18 0x80 // CONFIG24
    0x19 0x00 // CONFIG25
    0x1A 0x0D // CONFIG26
    0x1b 0xFF //CONFIG27
    0x1C 0x00 // CONFIG28
    0x1D 0x19 // CONFIG29
    0x1E 0x13 // CONFIG30
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    这是一个奇怪的问题。 当您更改通道 B 传入数据时、通道 A 波形看起来会失真、直到发出 FIFO 同步、我是否明白这是正确的?

    如何更改 DAC 的输入信号? 我知道这是通过 ILA 获得的、但您是否在信号发生变化之前丢弃了任何样本? 如果某些样本被丢弃、这会导致 FIFO 需要重新同步。 在这种情况下、您能否尝试使用初始输出信号、然后以不丢弃样本的方式嵌入新信号、并查看问题是否仍然存在?

    初始输出频率是多少?出现此问题时、您会更改什么新输出频率?

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1.是的、我们更新 CHB 频率后、CHA 大部分时间都能正常工作。 CHB 频率的变化最终会导致 CHA 波形失真、目前仅 FIFO 同步可以解决这个问题。

    这是一个奇怪的问题。 当您更改通道 B 输入数据时、通道 A 波形会失真、直到发出 FIFO 同步、我是否理解这是正确的?

    2. 输入信号在 FPGA 上生成、ILA 仅用于 验证在 FPGA 上生成的信号是否正确。 在我们的案例中、如果 CHA 上出现失真或失真不存在、那么 ILA 上的信号看起来是正确的。 频率变化是在我们希望在输出端具有的频率处产生的。

    如何更改 DAC 的输入信号? 我知道这是通过 ILA 获得的、但您是否在信号发生变化之前丢弃了任何样本?

    3、这是什么意思?  

    如果是这种情况,您可以尝试使用初始输出信号,然后以一种不丢弃样本的方式嵌入新信号,以查看问题是否仍然存在?

    4.我怎么说在第一个答案,问题是随机发生的。 这就是我认为它可能是时钟模式配置的原因。

    出现此问题时,初始输出频率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Juan、  

    如何为 DAC 生产样片? 是实时生成的、还是要在循环缓冲器中加载波形?

    如果它们是实时制作的、FPGA 上有多少存储器?

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    信号将在 FPGA (Kintex7)上实时生成、 采样时钟为250MHz、该时钟同样发送到 CLK1 (DAC5688)。 我们不使用存储器来保存数据、根据采样代码发送每个样本(16位)。

    此致、

    胡安 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Juan、  

    我会检查一下、当您更新 FPGA 上的频率时、计时是否有任何类型的变化。 无论 样本流中嵌入的数据是什么、器件都应该只能看到传入的样本。  

    遗憾的是、我无法使用我的设置对此进行测试、因为我所拥有的 FPGA 设置无法实时更改样本。 虽然您拥有的解决方案并不理想、但似乎可以解决该问题、因此我将继续这样做。

    此致、  

    马特