Other Parts Discussed in Thread: ADS7056, INA240, INA293, REF6230, ADS7057, OPA357, TINA-TI, PGA113
主题中讨论的其他器件: REF3033、 REF1933、 INA240、 REF3030、REF1930、 INA293、 REF6230、 ADS7057、 OPA357、 TINA-TI、PGA113
请考虑下图:

我们正在 设计一个用于测量高达60A 电流的电路、精度 至少为10mA。
关于该原理图、我 有一些问题:
ADS7056数据表建议将 REF1933作为电压基准、但实际上我们计划使用 REF3033: 考虑到其输出噪声为14uVpp、它保持在3.3/(2^14 )以下、 这一个是否适合此14位 ADC @ 2.5 MSPS 的最大精度?
2.如果 REF3033符合#1中的要求,使用一个独特的 REF3033来获取三个 ADS7056模拟电路是否是一个大问题? (考虑到三个 ADS7056之间的 PDN 和噪声共享)
3. INA240的输出低阻抗是否足以实现与 ADS7056的输入级联?
4.在#3无法实现的情况下、是否可以 改用 INA293A2、因为它似乎在输出端有一个缓冲器?
5.1.在使用 INA293A2检测相位达到最大峰值60V 的 BLDC 电机时、如何避免数据表中图6-31中由于开关而出现巨大的输出电压振铃? (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina293.pdf?ts=1684793322323&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)
5.2在感应芯片前放置一个 R-C-R 串联网是否足以避免这种振铃(如下图所示)?

请考虑回答所有要点、因为所有要点对我们的理解都很重要。
提前感谢您的关注。