This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 ADS1298R 从采样数据中获取心率信号

Guru**** 2786545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1292RECG-FE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1244896/how-to-get-heart-rate-signal-from-sampling-data-with-ads1298r

主题中讨论的其他器件:ADS1298RADS1292RECG-FE

尊敬的 TI:

 

 目前、评估中使用的是 ADS1298R。 通过实时数据可以看到呼吸信号、但心率信号有噪声。 我们曾尝试添加低通滤波器、但未能分析有效信号。  

 

 我们还在使用 ADS1298RECGFE 评估板、我们还在配套应用中看到了一些滤波信息。

 

 那么 、您能否为 ADS1298R 滤波器分享一些过程步骤、参数或示例代码?

  

 以下是一个通道数据(RA&LA)。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    客户是否将 AFE1298R 评估套件/板(EVM)与随附的 GUI 一起使用?
    让我们后退一步、确保他们可以遵循用户指南、并使用 EVM 和 GUI 以及 ECG 仿真器来首先读取一些 ECG 信号。
    如果他们使用 ADS1298R EVM 与 GUI 配合使用并使用 ECG 模拟器、则无需应用任何额外的滤波器、而且应该能够看到 ECG 信号。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的初始评估使用的是 ADS1292RECG-FE、可以通过 GUI 看到部分信号。

    我们未使用 ADS1298RECG-FE 评估版本和 GUI。

    本次评估使用的是我们自己设计的 ADS1298R 板。

    呼吸信号正常、我们认为 ECG 数据正常。

    那么、我们应该怎么做来检查数据呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、请了解您现在正在使用您自己的客户 ADS1298R PCBA。

    您提到"呼吸信号正常、我们认为 ECG 数据正常。"

    能不能多解释一下"我们应该怎么做来检查数据?"的意思?

    如果您已经看到了 ECG 信号、那么您就可以开始执行一些 DSP 和算法来计算每10秒或60秒有多少完整的 ECG 信号(例如、PQRST 波形)。 然后、您将知道每分钟听到的心跳次数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.检查 CH1的信号数据( IN1P/IN1N )。 我们认为这是可以的

      

    2. 我们不确定 CH1是呼吸系统还是心脏系统。 以及分析 CH1是否足以进行评估。

    3.其它信道数据(CH2,CH3,...,CH8)的作用是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.所示的信号波形图与 ECG 波形不同。 它可以是呼吸或运动。 我可以问一下、哪个信号源用于测试或生成/注入 ECG 信号和/或呼吸信号?  建议首先使用 ECG 模拟器以获得更多的了解并建立基准。

    2.建议先关闭呼吸功能/功能。 重点是首先获取正确的 ECG 波形。 一旦实现此结果、您就可以继续执行呼吸功能/特征测试。

    根据数据表第47页、仅供参考、"启用此呼吸选项后、ADS129xR 通道1无法用于采集 ECG 信号。 如果 RA 和 LA 导联用于测量呼吸和 ECG 信号、则用导线将两个导联连接到通道1进行呼吸信号测量、连接到通道2进行 ECG 信号测量。

    3.不确定你想问什么这个问题?   一些产品需要更多的通道、以便他们可以在主体上放置更多的电极、从而测量不同导联中的更多 ECG 信号。 建议对 ECG 主题进行一些基础研究。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.上面的图像波形应该是呼吸。 然后我们尝试关闭呼吸、得到一个类似 ECG 的信号。

     

    2.目前。 只有 CH1信号是正常的。 如上图所示、其他通道 CH2-ch5仍然是噪声数据。 那么、我们需要一些特殊的寄存器配置吗?

    该原理图参考的是 ADS1298RECG-FE。 我们发现 CH1的 前端设计与其他通道不兼容。 (__LW_AT__ADS1298R_DK_USER Guide.pdf 第63页)

    你有什么想法吗?

    3、 您是否在上海设有实验室或办事处,以便我们能够面对面地解决问题?

    您能否提供电子邮件或团队联系信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. ECG 信号源是什么? 是否从 ECG 模拟器采集了您所显示的图形? 您是否正确设置了 ECG 模拟器? 因为它看起来不像正常的 ECG 信号。  您能否尝试仅记录1或2个 ECG 信号周期? 它应该清楚地显示 PQRST。

    同样、 根据数据表第47页、"当启用该呼吸选项时、ADS129xR 通道1不能用于采集 ECG 信号。 如果 RA 和 LA 导联用于测量呼吸和 ECG 信号、则用导线将两个导联连接到通道1进行呼吸信号测量、连接到通道2进行 ECG 信号测量。

    因此、如果您要使用 CH1进行呼吸、则 CH1不能用于 ECG 采集。

    要将 CH1用于 ECG 采集、您需要禁用呼吸功能并为 ECG 配置 CH1。

    2.如果您能够从 CH1正确地捕获/采集 ECG 信号并成功采集、那么您可以做的就是保持注入信号不变(即您的控件和参考信号)、然后将 CH2配置为与 CH1相同、并将 ECG 信号源移动并连接到 CH2。 通常、您应该会看到非常类似的东西。

    如果您可以按照上述步骤依次在 CH1和 CH2中查看 ECG 信号、则可以继续按照相同的步骤将 CH3设置为5、一次一个。

    3.我会联系您的电子邮件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI:

    1.我们可以在 CH1中通过关闭呼吸获得以下 ECG 信号。 对吗?

    2.在 CH1运作良好的情况下,我们把线索更改为其他渠道。 CH2 - CH5仍然没有有效信号。

    我们发现 CH1原理图 不同于其他通道(CH2 - CH5)。

    那么、您有什么想法吗?

    3.如果我们想购买一个 ECG 模拟器、您会推荐哪个模块? (ECG 仿真器:Cardiosim III (TI)或其他)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.信号非常类似于心电图信号,看起来是对的。

    2.仔细检查并确保 CH2~CH5寄存器设置配置与 CH1相同。  

    通常、如果仅尝试测量一次侧导联、则所有通道的外围电路设计都应该非常相似。

    对于原理图、通道1似乎设计为交流耦合、这似乎更适合用于呼吸检测目的。

    如前所述-

    "

    如果您可以正确地从 CH1捕获并成功采集 ECG 信号、那么您可以做的是保持注入信号不变(即您的控件和参考)、然后将 CH2配置为与 CH1相同的模式、并将 ECG 信号源移动并连接到 CH2。 通常、您应该会看到非常类似的东西。

    如果您可以按照上述步骤依次在 CH1和 CH2中查看 ECG 信号、则可以继续按照相同的步骤将 CH3设置为5、一次一个。

    "

    确保关闭任何与呼吸相关的功能、例如调制和解调。

    3. 由于责任原因、TI 不推荐在公共论坛中使用任何 ECG 仿真器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我们发现 CH2总是有一个满量程干扰信号,它总是存在,当没有外部的 RA&LA 或短的 RA&LA,没有变化

    2.电阻-电容值调整的这一部分是否会影响 ECG 信号的幅度?  如何调整?

    谢谢