This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:与 STM32F4系列进行 SPI 通信

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248971/ads1298ecgfe-pdk-spi-communication-with-stm32f4-series

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好!

IAM 尝试建立从 STM32F4 (主器件)到 ADS1298 (从器件)的通信。 在 SPI 配置中,  

SPI 模式: 时钟极性:1和时钟相位:1

          全双工主机

 STM32和 ADS1298中 SPI 的引脚配置

从 MMBO 板到 ADS1298前端、

J5.5-------- j4.5

j5.7------- j4.7

j5.9------- J4.9

j5.10 ------- J4.10

 现在、从 stm32f4到 ADS1298  

STM32             ADS1298的更多信息

--------------------------------------------------------------- J3.7

SCLK------------------ J3.3

MOSI---------- J3.13

MISO ------------------------------------------------------- J3.11


drdy------- j3.15

GND---------------- J3.4

启动------------------------------------------------------- J3.14

重置------------------------------------------------------- J3.8

在 ADS1298的 CONFIG1寄存器中,iam 尝试写入值0x86。 IAM 使用操作码将值写入寄存器。 因此,在逻辑分析仪中,我们可以看到 MOSI 线,但 MISO 线显示0xFF.IAM 随附逻辑分析仪快照作为参考。 在检查上电序列时、VCAP 显示为0v。 我谦卑地请求一个适当的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试使用主机/主板与 ADS1298板通信?

    如果需要、您是否移除了 MMB0板?

    确保卸下 MMB0板。

    然后、首先请仔细检查所有电压轨是否正确。

    此外、当对进行探测时、请确保遵循正确的上电和复位序列。

    数据表第96页 11.1上电时序

    谢谢。