This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:输入电压容差

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1245647/ads1292-input-voltage-tolerance

器件型号:ADS1292

您好、专家!

你好! 我需要确认一下我对数据表的理解程度。  

如果此器件的模拟电源电压为3V、则这在可接受的限值范围内。

我想确认它在此状态下是否可以在模拟 ADC 输入中承受5伏、因为绝对最大额定值表明它必须处于"AVSS - 0.3 AVDD + 0.3"的限制范围内。

但这是电压限制、对吧?

如果我可以限制电流、那么当 AVDD 为3伏时、它是否可以容忍5伏的输入?

提前感谢您。

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模拟输入引脚、根据数据表第6页、 应为"AVSS   –0.3之间到 AVSS 的模拟输入     AVDD + 0.3V"

    因此、从器件的角度来看、只要电流也限制在 ±10mA 以下、就不会损坏器件、如同一表中所述。

    我可以问、为什么会出现问题、以及可能会出现什么问题?  不应有任何高电流进入模拟输入引脚  

    1.它是运算放大器输入端子、根据设计性质、允许输入极低的电流。

    2.任何高电流(亚 mA 至 mA)在模拟输入引脚附近的路径中流动会对人体造成危险。

    ----------------

    是的、 只要电流受限、您就可以使用 AVDD–AVSS = 3V、实际上6.5电气特性中的章节和表是使用 AVDD–AVSS = 3V (1)执行的

    "(1)性能也适用于5V 操作。 针对限值的生产测试是在3V 的电压下进行的。"

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    很抱歉让人感到困惑。

    AVSS (13)和 DGNG (24)引脚将连接到0V GND 平面。 引脚 AVDD (12)和 DVDD (23)将连接至3V 电源。


    如果将 PGA1N (1)引脚连接到0V GND、将 PGA1P (2)引脚连接到5V。 是否会损坏 CI?


    如果是、我能否通过限制这些引脚 PGA1N (1)和 PGA1P (2)中的电流来防止其损坏?

    谢谢你。 抱歉、我一开始不清楚。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    PGA1N 是模拟输入。

    如果  AVSS 的模拟输入介于 AVSS–0.3和 AVDD + 0.3V 之间  和 电流必须小于并限制为 瞬时±100mA 和  连续±10mA、则应该是可以的。  

    但是、请注意  

    (1)应力超出绝对最大额定值下列出的值可能会对器件造成永久损坏。 这些仅为在应力额定值下的工作情况、对于额定值下的器件的功能性操作以及在超出推荐的操作条件下的任何其它操作、在此并未说明。 长时间处于最大绝对额定情况下会影响器件的可靠性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    感谢您提供的详细答案。  

    那么 IN1P (4)和 IN1N (3)引脚会怎样呢? 是一样的吗?

    如果 AVSS (13)和 DGNG (24)引脚连接到 GND、则 AVDD (12)和 DVDD (23)连接到3V 电源。 无法将 IN1P (4)连接到5V 信号、而 IN1N (3)连接到 GND、因为它超出了 AVSS 范围(AVSS–0.3和 AVDD + 0.3V 之间)?

    因此、无法将任何输入直接暴露在任何可能大于 AVDD+0.3V 的信号上。  

    我只是需要你们确认这个变态。 提前感谢您。

    此致、

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果  IN1P (4)和 IN1N (3)引脚均为模拟输入引脚、则应保持相同的规则和额定值。

    " 由于 IN1P (4)超出 AVSS 范围(AVSS–0.3和 AVDD + 0.3V 之间)、我是否无法将 IN1P (4)连接到5V 信号并将 IN1N (3)连接到 GND?"

    更正了、不建议使用、不建议将其视为数据表建议的操作条件之外的内容。

    "因此、无法将任何输入直接暴露给任何可能大于 AVDD+0.3V 的信号。 "

    数据表不推荐使用、因此不保证任何结果或性能、可能会造成损坏。

    谢谢