This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4490旁路模式

Guru**** 2814985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247370/afe4490-afe4490-bypass-mode

器件型号:AFE4490
大家好、我有一个关于旁路模式的问题。 我认为旁路适合绕过正常程序。 
如果我不需要它、可以将它连接为空吗? 下面是我的电路图、您能为我看看吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件受保密协议限制。 应用工程师将通过电子邮件与您联系。

    应用工程师在7/11~7/22之间出差。 请稍候。

    对给您带来的不便深表歉意。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是保密协议 IC 吗?我可以在官方网站上查看完整的数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。 我的错。 它不是保密协议。

    您是否指的是"8.4.2 AFE 模拟输出模式(ADC 旁路模式)"?

    我想问一下、"connect it empty"一词具体是什么意思?   您所指的"它"可能是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是旁路引脚 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪个"旁路引脚"?

    提供的原理图中是否有"旁路引脚"?

    谢谢