This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:GPIO 驱动强度

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250845/ads7953-gpio-drive-strength

器件型号:ADS7953

嗨、团队、

此器件上的 GPIO 引脚的驱动强度是多少? 我有一位客户使用它们来驱动一些令人好奇的 LED。  

我不确定此信息在数据表中的位置。

谢谢。

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    基于数字 I/O 的200uA 拉/灌电流电平、我不认为 ADS7953的设计人员可让器件从 GPIO 驱动 LED。  您可以使用绝对最大值10mA、但这是针对单个引脚的。  使用四个引脚保持在2.5mA 以下。