This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:工业 I/O 驱动器请求

Guru**** 2931140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1242414/adc3660-industial-i-o-driver-request

器件型号:ADC3660
主题中讨论的其他器件: ADC3663

我想申请 ADC3660的工业 I/O 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否提供有关所需内容的更多详细信息?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    此器件使用250Mbps 1.8V CMOS 数字接口。 许多 FPGA 将直接支持此 CMOS 接口。 如果您更喜欢将 LVDS 接口与 FPGA 结合使用、我会推荐 ADC3663、 这是一款非常类似、具有串行 LVDS 接口的器件。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、不希望像其他 TI 器件那样获得 Linux 工业 I/O 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    目前、我们不计划支持我们的高速数据转换器的 Linux 工业 I/O。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们别无选择、只能遭到冲击?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    此器件没有任何 API、唯一的解决方案是使用3线 SPI。 如果您有任何关于该器件的其他问题、请告知我们。

    谢谢,Chase