This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556-EP:如何处理未使用的输入

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250439/tlv2556-ep-what-to-do-with-unused-inputs

器件型号:TLV2556-EP
主题中讨论的其他器件:TLV2556

如果我们不使用 AINx 输入、那么我们应该将 em 拉至 GND 或最佳实践是  

我们的设计目前在 em 上通过100pF 电容器将其悬空、这似乎是错误的、使该输入悬空、这似乎比通过电阻器或覆铜连接到 GND 更糟糕、因为那里的电压可能是未知的、并悬空到具有破坏性的东西。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我不喜欢让模拟输入悬空。  此外、我也不喜欢直接接地短路或其他静态源的铜。  如果空间允许将终端接地、这将使"未来扩展"选项保持可行。  您可以将 TLV2556上的电容终端替换为0欧姆电阻器、或使电容保持原位。  电阻器将把输入固定为0V、并可能为终端系统提供"完整性检查"电压测量值。  接地电容可能会表现出稍微不同的电压电平、但这些电容永远不会充电至超过电源电压的电平。  通常、输入将充电至中间量程。