This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2932:DAC2932输出问题

Guru**** 2970950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249111/dac2932-dac2932

器件型号:DAC2932

1 μ、Iout和Vout是两个独立输出吗?如果是独立输出,我只使用Vout时采样率也是40MSPS吗,规格书中没有写,只写了Iout的采样率。A

2 μ A、Iout和Vout是否可以线性同步输出的,包括后面调整不同Vout 时也是同步的,因为实际使用会让Vout输出不同的值,如果可以同步使用,电路如何连接,给出参考电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是英文,不能读。 正在关闭此帖子。