This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652-EP:250MSPS 下的耐辐射性和性能

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652-EP, DAC5675A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1243803/dac5652-ep-radiation-endurance-and-performances-at-250msps

器件型号:DAC5652-EP
主题中讨论的其他器件: DAC5675A-SP

您好!

我可能有兴趣将 DAC5652-EP 转换器用于空间雷达、因为它是双通道转换器、其架构非常简单、具有令人满意的分辨率、并且在250MSPS 的采样率下似乎具有中等功耗。 但是,我需要一些信息,我没有在数据表中找到:

1:您知道此 DAC 在250MSPS 下可以工作的温度是多少吗?

2:在此采样率下消耗多少功率?

3:您是否有一份可提供其辐射容差的报告? 我正在寻找一种电离剂量>30krad 且 LET>40MeV 的低关键性 DAC。 我看到 DAC5675A-SP 与这些条件匹配、但它只有一个通道、看起来在250MSPS 时具有相应的功耗。 这就是我宁愿选择 DAC5652-EP 的原因、但我需要确保使用它是安全的。

感谢你的帮助。

此致

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    问题1和2、请参阅数据表。

    我将讨论第3个问题、然后回复给您。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。 数据表提供了仅200MSPS 器件的电气特性。 本文档说明它"未经生产测试"、以获得最佳采样额定值(275MSPS)。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    我们没有 对"EP"器件进行任何辐射测试。  

    对 SEE (单粒子效应)或 TID (电离辐射总剂量)进行辐射表征、并仅为航天级器件"SEP"或"SP"提供报告。

    我需要进一步查看您的采样率注释。 请给我几天时间。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    抱歉、根据数据表、此器件的额定/测试/额定采样率为200MSPS、请仅使用此器件的额定/测试采样率。

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的反馈。 抱歉、我不明白为什么数据表宣布275MSPS 的典型采样率(第8页)、何时建议在200MSPS 下使用此器件。

    此致、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    不幸的是、我无法为您提供正确的答案。 这是一个较旧的器件、最初发布的该器件周围没有人体。

    显然、我们需要更新该数据表以减少混淆。

    感谢您提请我们注意这一点。

    此致、

    Rob