This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B29:有关 SNR 的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, ADS5463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249779/ads41b29-question-about-snr

器件型号:ADS41B29
主题中讨论的其他器件:ADS4129、 ADS5463

尊敬的专家

我不明白的规范中有一条曲线是输入电压和 SNR 之间的关系。 输入振幅越大、SNR 趋势越低、原因是什么? 输入信号不应该越大、SNR 就越大?

但我看到 ADS4129的 SNR 越来越高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    可能是这样、模拟输入信号电平越高、您对 ADC 施加的应力就越大、这可能会将其自身解析为较低的 SNR 测量值。

    否则、我认为此处的 ADS129数据表可能出错。 我们必须检查一下。

    如果您希望我们在实验室工作台上这样做、请告诉我们。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob

    我认为这是不对的。 我认为4129是对的。 SNR 是信噪比的对数、噪声通常不会改变。 不过、信号是可变的。 理论上、信号振幅越低、SNR 越小、信号振幅越高、SNR 就越大。 ADS5463中的 SNR 和信号振幅之间的相应曲线、频率为500m 的 ADC 也与4129相同。 我认为这是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    我同意、ADS4129的图是正确的、该图有错误、SNR 应以 dBc 而不是 dBFS 为单位。

    此致、

    Rob