This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4229:不一致的输入 Vpp 基准?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250390/ads4229-inconsistent-input-vpp-references

器件型号:ADS4229

文档中多次将2Vpp 作为输入范围、但由于偏置电压为0.95、这可能会使输入电压超过1.9V 的规定绝对最大值。 在工作原理部分、还提到了每个差分线路如何只能与偏置电压摆动0.5、这将提供1 Vpp 的最大电压摆幅、而不是上面提到的2。   以下哪项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    2Vpp 是正确的、请记住这是一个差分接口、因此模拟输入引脚上的每个分支都具有1Vpp 或2Vpp 差分摆幅。

    请参阅链接链接中的幻灯片/第42页以获得帮助。

    www.ti.com/.../slyp732.pdf

    此致、

    Rob