This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:与 Microchip's MCP3914A1-E/MV?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249213/ads131m08-comparison-to-microchip-s-mcp3914a1-e-mv

器件型号:ADS131M08

我将8通道 Δ-Σ ADC 的搜索范围缩小到了您的 ADS131M08IRSNR 或 Microchip 的 MCP3914A1-E/MV、以搜索一个我们称之为快速响应探针(FRP)的新项目。  由于两家公司都使用不同的方法来表征 SINAD、SNR、THD、ENOB 或有效位以及 SFDR、因此我无法在这里进行简单的数据表比较。  您能帮助回答以下问题吗:
1.  您能告诉我为什么您的部件比 MCP3914更好,而不是购买评估板并花费大量时间来描述两个部件的特征吗?  
2.在我们的应用中, 我计划将4线电桥压力传感器连接到 ADC 的差动输入,我的模拟输入范围将是0至75mV。  您的器件包括一个电荷泵、因此它可以处理+/-1.2V 输入。  为了将0至1.2V 用作满量程、我是否可以选择禁用此 ADC 上的电荷泵?
3.在 SPI 总线和电源中、我应该计划使用的最长电缆是什么?
4、 去年,我接到您的新 FAE 的电话,在东北的某个地方,覆盖弗吉尼亚州,但没有他的联系信息。  你可以转发给我吗?
提前感谢您的帮助!
Dan T.、 高级电气工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    欢迎来到 E2E 论坛。 谢谢、我会就您的问题给您发送一封信。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale。  我期待您在不久的将来提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我已向您发送消息、请检查。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经与 Daniel 直接沟通了、因此这个话题已经结束了!