This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:查看 DOUT 线路的奇怪行为

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249909/adc128s102-looking-at-strange-behavior-with-the-dout-line

器件型号:ADC128S102

您好!

我正在通过 SPI 接口访问 ADC128S102。 我看着 DOUT 线,它似乎对我没有意义(见照片)。

该器件通过3.3V 电压运行。 我看到一个3.3V 脉冲、但它会在应该从器件输出0时发生。 之后、输出降低至大约1.8V。

除了更换设备之外、我想知道是否有我可能做错的事情?

时钟显示为黄色。 DOUT 呈紫色

谢谢。


杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的提问! 这很奇怪。 几个问题可以帮助我更好地理解您的问题:

    1. 您能否分享您的原理图?
    2. /CS 信号的状态是什么?
    3. 您是否持续看到此结果?
    4. 部件下电上电是否会改变其行为?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是

    我想知道100欧姆串联电阻器是否有问题。

    在此期间 CS 会生效。

    当重新为评估板供电时、我会看到不同的情况。

    谢谢。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该添加这两个电路、DOUT 连接在一起、但另一个电路的 CS 未置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供这些详细信息。 重启后、行为会如何变化?

    我想知道第二个 DOUT 是否会干扰并导致这种行为。 DOUT 在/CS 为高电平时处于高阻抗状态、因此第二个 DOUT 将悬空、可能导致第一个 DOUT 读数出现问题。 您是否能够断开两个 DOUT、然后分别进行探测? 对于您提供的示波器屏幕截图、预期使用/输出的输入是什么?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照您的建议执行操作、并隔离 DOUT。 可能要等到下周、因为我的技术人员外出了。

    在我提供的示波器截图中、我没想到 DOUT 一开始会切换、因为它位于器件提示应发送0而不是数据的区域。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 我现在将关闭该主题。 当您再次回复时、它将重新打开!

    此致!

    萨米哈