This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3681:铁氧体磁珠推荐

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250937/adc3681-ferrite-bead-recommendation

器件型号:ADC3681

ADC3681建议在 LDO 输出端使用铁氧体磁珠、用于提供 AVDD 和 IOVDD 电源、如数据表的图9-8所示。  对于应遵循的磁珠、是否有推荐的磁珠或规格?  

评估板使用开关来调节这些电压、并在输出端使用大型 Murata 磁珠/滤波器、而 为时钟和输入放大器供电的电路板上的其他 LDO 使用更简单的120 Ω(@100MHz)磁珠。  该120欧姆磁珠是否适用于 AVDD LDO 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    是的、我们建议在此 EVM 物料清单中使用铁氧体磁珠。 我相信其他供应商也可以提供其他合适的子系统。

    请记住、当使用铁氧体磁珠或在电源轨上进行额外滤波时、可能需要提高电压以克服铁氧体磁珠的任何损耗等。

    例如、如果 AVDD 电源轨为1.8V、您可以将 LDO 的输出设置为1.9V。

    此致、

    Rob