This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:设计文件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, TSW14J58EVM, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1249737/dac39rf10evm-design-files

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMDAC39RF10

您好!

您能否提供 DAC39RF10EVM 设计文件(原理图、BOM、光绘、PCB 设计文件等)?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    请查看附件。  

    e2e.ti.com/.../DAC39RF10-EVM-REVA.zip

    此致、

    内拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH 和 Neeraj:

    我还使用 DAC39RF10EVM。 这块板的丝印上有 RevE3。 TI 工程师向我提供了原理图、它与 Neeraj 刚刚发布的 RevA2设计文件大不相同。 JH 请看一下您的 EVM、如果它为红色、则可能是 RevA2设计、但如果为绿色、则可能是 RevE3设计。 看看丝印上写的文字。

    JH -您使用的是什么 FPGA 板? 您将在哪些模式下测试? 我将使用 TSW14J58EVM、并会介绍 JMODE5等工具。

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的客户申请了 EVM 设计文件、用于对 DAC39RF10器件进行设计审核。 现在、他们还没有 EVM。

    Neeraj,

    您是否在 EVM 中共享了最新的设计文件?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我分享的设计文件适用于 EVM 的最新修订版。  

    此致、

    内拉伊