This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:Δ-Σ ADC 评估软件-分析命令、多输入、多数据分析窗口

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250040/ads124s08evm-delta-sigma-adc-evaluation-software---analysis-command-multiple-inputs-multiple-data-analysis-windows

器件型号:ADS124S08EVM

您好!

我有一些关于 Δ-Σ ADC 评估软件的问题。

1.是否可以采集一个信号、然后切换输入、通过脚本采集另一个通道?

2.分析命令未正确打开数据分析工具。

3.如果我打开两个或更多的数据分析工具窗口,然后点击收集,它们都将更新为最新的数据。

感谢您的支持。

马特奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    Unknown 说:
    1. 是否可以采集一个信号、然后切换输入并通过脚本采集第二个通道?

    遗憾的是、不能、基本脚本函数不支持此方法。  GUI 和固件之间的信号传输需要对代码进行大量更改、因此决定不实现此类功能。  此外、这种级别的脚本编写更像是构建系统、而不是作为 EVM 主要用途的 ADC 评估。

    Unknown 说:
    2. 分析命令未正确打开数据分析工具。

    我想您指的是脚本。  这很可能是 GUI 和固件之间的时序错误。  在分析命令之前添加一些延迟可能会有所帮助。

    Unknown 说:
    3. 如果我打开两个或多个数据分析工具窗口并单击收集、它们将全部更新为最新数据。[/报价]

    这是 GUI 的设计。  使用多个窗口的好处是您可以同时观察原始数据、时域和直方图。  GUI 将通过 TCP/IP 套接字同时向所有侦听器广播最新收集的数据、以便所有客户端同时获取相同的数据并进行更新。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的答复。

    此致、

    马特奥