This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:未定义的寄存器0xA[8]

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250073/afe5808-undefined-register-0xa-8

器件型号:AFE5808

您好、团队成员:

关于 A5808寄存器,如果寄存器0xA[8]中的"1"被置位,那么它会被忽略吗?

谢谢。此致、

宫坂市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miyasaka:

    寄存器0xA[8]是器件 AFE5808A 中用于测试模式同步的位,它是 AFE5808的下一代修订版,带有错误修复和特性改进。

    我认为它不应该在 AFE5808上支持该功能。  

    是否有器件的 EVM、如果有、可以进行验证。  

    同时、我会查看它的设计细节进行确认。 我将在下周早些时候回顾我的发现。

    谢谢。此致、

    阿比谢克