This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:ADS86XX EVM

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8688EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248833/ads8688evm-pdk-ads86xx-evm

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688A

我 首次使用 PHI 卡将 TI 的 ADS86xx EVM 板(已安装器件 ADS8688A)连接到我的 PC、我收到以下错误:

在获取 EVMEEPROM 信息中、EVM EEPROM 采用旧格式(0x2310000)

我使用的是 TI 网站当前为 ADS8688EVM-PDK 提供的 GUI。 如何使它正常工作?

谢谢。

Surekha Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Surekha,

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您或许能获得所看到错误消息的屏幕截图吗?  GUI 负载是否在您的 PC 上?  它应该是这样的:

    如果需要在 ADS8688AEVM 上重新加载 EEPROM、则需要更改 EVM 上写保护开关的位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。 当 GUI 尝试加载时、它会给出一个错误-我收到的错误消息的屏幕截图如下:

    我要使用的板是 ADS86XX EVM、并将 ADS8688A 作为已安装器件–我在此处找到其相关文档: https://manualzz.com/doc/6793696/texas-instruments-ads86xxevm-pdk-evaluation-module--rev.-……

    该板看起来与 ADS8688EVM-PDK 稍有不同、后者似乎是与 TI 网站上当前 GUI 软件连接的文档。 我无法找到按照建议在此电路板上对 EEPROM 进行重新编程的开关。

    是否有较旧版本的 GUI 可用于与我拥有的板通信? 非常感谢您提供的任何帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些更清晰的图像、如果有用的话:

    我目前拥有的评估板:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-这是有道理的。  实际上、您的确有一个使用不同控制器卡的较早版本的 EVM。  您能告诉我您从何处购买旧硬件以及何时订购旧硬件吗?  我将查看是否可以找到旧安装程序、然后尝试确保从分销渠道清除旧库存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的控制器中是否具有 microSD 卡?  应该在此处加载 SW。  在用户指南中、您拥有:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、我不知道该板的购买信息-可能需要花一点时间才能找到它。 董事会已经在这里了一段时间(真的不知道有多长时间),我得到了几个星期前。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、不用担心。  您是否能够通过 SD Micro 卡加载软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、我的笔记本电脑无法读取 microSD 卡中的文件-在 Windows 资源管理器上、我将其视为 USB 设备、但无法执行任何其他操作。 我更新了我在 Windows 设备管理器中看到的 TI 海量存储 USB 设备的驱动程序。 仍然没有运气。

    另外、我看到了2年前的这一主题: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/993856/ads8688evm-pdk-gui-startup-issue-eeprom-blank-older-hardware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定-  

    我将通过您的 my.TI 个人资料与您联系、我们会开发出一些东西。