This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:VBIAS 电路中的 R 值

Guru**** 2380390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1248599/ads124s06-r-value-in-vbias-circuit

器件型号:ADS124S06

您好!

下面是数据表中的 VBIAS 发生器方框图。

他们想知道 分压器中一个 R 的值吗?
您能告诉我它的价值吗?

如果可能、您还可以告诉我 R 及其温度特征的最小/最大值吗?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    我昨天回答了同样的问题。  您是否可以在页面顶部的主题跟踪的备注部分中共享客户姓名和项目信息?

    你可以看到我昨天给出的回应:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1247505/ads124s06-vbais/4718459#4718459

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!

    非常感谢您的支持。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob 您好!

    客户有一个其他问题。

    VBIAS 缓冲器、无扩展负载"的以下模拟电源电流的最大值是否可用?
    如果不是、那么告诉我一个粗略的估计是可行的吗?

    Rergards、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    即使我能够找到最大电流值、也无法保证一定会出现这种情况。  在硅中、使用20%漂移(12uA)的值可能是合理的估算。  不过、在较高的工作温度下、该电流可能会更高、甚至高达20uA。

    此致、

    鲍勃 B