This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:修订版 C 电路板设计文件

Guru**** 2787555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250407/tsw14j58evm-rev-c-board-design-files

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10EVM

大家好!

我有一个 PCB 丝印上带有 Rev C 的 TSW14J56EVM。 电源连接器 J38附近有一个测试点、丝印 TP1 = 12V_IN。

用户指南(slwu094)讨论了5.5V 输入、修订版 A 设计文件(slwc119)的 J2 = 5V_IN。

该板配有裸线电源线、因此不清楚是应该从5V 还是12V 供电。

TI 的人员能否发布此电路板的修订版 C 设计文件? 然后、我可以确认电源和引脚分配。

我将使用此硬件测试 DAC39RF10EVM。

此致、
戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    TSW14J58EVM 修订版 C 将使用12V 电压供电。 TP1也直接连接到输入插孔。 请在下面找到原理图。

    e2e.ti.com/.../TSW14J58_5F00_RevC_5F00_Schematic.pdf

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    谢谢!

    我使用 STARTUPE3创建了一个设计、用于访问50MHz 内部振荡器、用于使4个 LED 闪烁的50MHz 计数器、包含 JTAG 到 AXI 桥的方框设计和多个 AXI GPIO 实例、 以及一个时钟计数器组件、用于将超过1秒的50MHz 内部振荡器与200MHz 振荡器进行比较。 我使用了 Tcl 脚本来读取和计算频率。 该脚本使用第一个200MHz 参考作为参考、以与其他时钟进行比较。 您可以在输出中看到、内部50MHz 振荡器大约为48.8MHz、而两个200MHz 的频率不是完全相同-这是有道理的、因为原理图显示有两个独立的200MHz 振荡器。

    这给了我一个很好的开端,谢谢!

    此致、

    戴夫

    打印时钟频率
     *使时钟计数器启用控制生效1秒
     *读取计数器值
     * 50MHz 的启用时间为1.083秒
     *时钟计数器值:
       0:0x0325D29C (50MHz 内部时钟)
       1:0x0CE7F367 (200MHz 全局时钟)
       2:0x0CE7F1E7 (200MHz 全局时钟)
     *时钟频率计算:
       0: 48.779340MHz (50MHz 内部时钟)
       1:200.000000MHz (200MHz 全局时钟)
       2:199.999645MHz (200MHz 全局时钟)