This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:请您能给我有关我的项目(屏蔽、EMC、EMI ...)的建议吗?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1251683/ads131m08-please-can-you-give-me-advice-about-my-procject-shielding-emc-emi

器件型号:ADS131M08

大家好!

我有一个项目、包括使用 Raspberry PI4B 制作 ADC 主板、该板允许我测量远程微型板上的模拟加速计传感器的差分电压。

事实我不能使用数字加速计是,我不能同步它们,所以我的振动数据将相互延迟... 这就是为什么我必须使用多个模拟源、然后这些源都将以同步方式采集。

我将使用这些振动数据获取频率响应、从而使用专用软件(使用 OMA - Operation Modal Analysys)提取模式频段。 如果我的数据不同步,提取将被偏倚...

我的 ADC 具有差动输入、所以我的想法是这样、但我不知道它是否正确? 它乘以接地的数量,所以它可能是一个坏主意? (我有32个传感器)

此外,是否存在主板上的 GND 未引用差分信号的问题?

在这种情况下,我需要将 GND 连接到两端??

否则、我可以通过从主板获取电源来降低成本。 在这种情况下只有一个 GND、那么它可能更好吗?

你认为什么更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alexandre、

    简而言之、我对这种说法有点困惑:

    此外,是否存在主板上的 GND 未引用差分信号的问题?

    在这种情况下,我需要将 GND 连接到两端??

    [/报价]

    屏蔽双绞线有编织或实心套管、用作电缆内差分和双绞线的屏蔽层。 此套管与我见过的用于 STP 电缆的每个连接器电气连接。 您是否打算用电气方式将此套管连接悬空、而不是在 ADC 或主板 GND 与振动传感器板 AVSS 之间建立连接?

    从我所知、所有系统都至少将电容耦合屏蔽连接并参考双绞线或 ADC 的输入。 从 ADC 的 角度来看、信号需要满足 PGA 的共模范围。  

    从经验法则和 EMI/EMC 的角度来看、我不能告诉您最好的方法是什么、让我在这里让团队获取一些指导、团队建议将两个电路板的 GND 连接起来或返回到相同的电压或基准。 从我的观点来看、屏蔽电缆并将屏蔽层直接连接到 GND (或通过电容器)对于低频信号似乎很好、在高频信号的信号路径中进行大量滤波。 对于以太网等高频信号、更常见的方法是使用非屏蔽电缆并在信号路径中添加共模扼流圈、以抑制电缆拾取的任何噪声。

    您可能需要查看此应用手册、其中我们将研究 EMC 合规性测试。 该 ADC 是单端 ADC、但可能会提供一些有关布局的其他提示和其他有用信息。

    以下是针对 ESD、浪涌保护等进行 IEC 类型测试时需要考虑的其他一些因素:

    事实我不能使用数字加速计是,我不能同步它们,所以我的振动数据将相互延迟... 这就是为什么我必须使用多个模拟源、然后这些源都将以同步方式采集。

    我将使用这些振动数据获取频率响应、从而使用专用软件(使用 OMA - Operation Modal Analysys)提取模式频段。 如果我的数据不同步,提取将被偏倚...

    [/报价]

    如果您对器件上的 SYNC/RESET 引脚有任何疑问、敬请告知。 如果您从相同源派生 ADC 的所有主时钟并使用 SYNC/RESET 引脚、则可以更轻松地对从每个 ADC 获得的数据进行相位校正。  

    此致!

    -科尔

    编辑:向团队寻求指导。 添加了以上内容

    [/quote]