This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:关于使用外部基准

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250528/dac80502-about-using-an-external-reference

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件: REF5050

尊敬的 TI 团队

 

我有一个与以下主题内容相关的问题。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000627/dac80502-is-there-any-setting-that-needed-to-be-done-when-switching-to-the-external-vrefio?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DAC80502#

 

我认为"DAC80502"默认使用2.5V 的内部基准电压。

因此我知道、在使用"REF5050"作为外部基准时、需要使用 SPI 命令将模式从 INT 更改为 EXT。

此时、如果在将基准模式从 INT 更改为 EXT 之前将 REF5050"的输出置为有效、是否存在任何问题?

 

此致、

太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    默认情况下启用内部基准、因此外部基准将短接至2.5V、直到基准被禁用。  我们建议在两个基准之间使用串联电阻来限制电流。  建议使用~100Ω Ω。  请注意、基准输入在内部进行缓冲、因此该100Ω Ω 不会导致太多的 I×R 压降。  基准输入引脚的输入阻抗为~100kΩ Ω。

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

     

    感谢您的快速回复。

    正如您建议的那样、我们将尝试在两个基准之间放置一个串联电阻。

     

    但是、在电流评估中、"DAC80502""VREFIO"引脚的绝对最大额定值为5.3V、因此我认为不会立即出现问题。

    (DAC80502 VDD 为5V、REF5050输出也为5V。)

    这种感觉是否正确?

     

    此致、

    太郎美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taroimo-San:

    两个基准短路的主要问题是 DAC80502基准输出将灌入高电流、从而导致功率耗散。  它不一定会损坏引脚或器件、但这意味着外部基准将有可能进入短路状态、并且基准的电源必须提供该电流。